This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:TPS65987DDH OCP 问题

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65987DDJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507016/tps65987ddj-tps65987ddh-ocp-issue

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件:TPS65981

工具/软件:

您好、TI 人

客户使用 GUI TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义6.1.4配置 TPS65987DDH。

配置受电方时、客户 将过流保护点设置为最大3A、但实际测试发现 PD 适配器保护并未关断 PP 通道。
配置源时、 客户将外部最大输出电流设置为0.9A、CC 下拉5.1KΩ Ω 测试、并发现实际测试仍然是使用直流/直流3A 过流保护、PP 通道也未关闭。

因此、您可以 帮助我们提供一些测试方法或者 OCP 设置不起作用的可能原因、无论是在拉电流模式还是灌电流模式下。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 GUI 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    在我们开始之前、请确保客户了解以下几点:

    1. TPS65987DH、DJ 和 DK 是 NRND、不应用于新设计
    2. 您在标题线程中提到了 TPS65987DDJ、但似乎对 TPS65987DDH 感兴趣。 请注意、TPS65987DDJ 仅适用于遵循特定 Intel 参考设计的 TBT 设计。

    请分享客户正在使用的 PJT。

    请确认他们使用的是 TPS65987DDH。

    Unknown 说:
    配置受电方时、客户 将过流保护点设置为最大3A、但实际测试发现 PD 适配器保护没有关闭 PP 通道。

    它们是如何测试接收器的? 他们是否只是斜坡了电子负载? 什么被用作源?

    Unknown 说:
    配置源端时 、客户将外部最大输出电流设置为0.9A、CC 下拉5.1KΩ 测试并发现实际测试仍然是直流/直流转换器3A 过流保护、PP 通道也未关闭。[/报价]

    "你说什么? 他们预计 PTS65987电流保护会在0.9A 左右启动、但直流/直流电源将其限制在3A?

    您是否还能分享他们如何进行测试的方框图、以便我更好地了解他们的方法?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher

    这个主题是 DDJ、因为我在 E2E 上不能提出有关 DDH 的问题、它无法再搜索。

    我确保他们使用  TPS65987DDH。 我已经告诉他们、我们 在新设计中不推荐 TPS65987DDH。

    但客户刚刚完成了设计、因此他们将在下一代更换芯片。  

    您是否意味着应逐步增加负载? 我认为客户可能是一个瞬间的跳跃负载、这会有什么不同吗?

    我想我们会先解决源头问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    [引述 userid="546621" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507016/tps65987ddj-tps65987ddh-ocp-issue/5794115 #5794115"]

    这个主题是 DDJ、因为我在 E2E 上不能提出有关 DDH 的问题、它无法再搜索。

    我确保他们使用  TPS65987DDH。 我已经告诉他们、我们 在新设计中不推荐 TPS65987DDH。

    [/报价]

    好的

    您是否意味着应逐步增加负载? 我认为客户可能是一个瞬间的跳跃负载、这会有什么不同吗?

    我只是想了解它们是如何测试的。 请确认他们的设置并提供方框图、以便我可以更好地了解他们的测试方式、并有可能在 EVM 上尝试。

    我想我们会先解决源问题。

    请共享他们正在使用的 pjt 文件。 这是一个与 GUI 一起用于配置 PD 控制器的配置文件。 没有此信息、我无法进行调试。

    请分享有关他们如何测试的更多信息。 它们是否使用非 PD 受电方? 它们如何汲取电流? VBUS 驱动电源吗?

    谢谢。此致、

    Chris