主题中讨论的其他器件:TPS65981、
工具/软件:
您好、TI 人
客户使用 GUI TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义6.1.4配置 TPS65987DDH。
配置受电方时、客户 将过流保护点设置为最大3A、但实际测试发现 PD 适配器保护并未关断 PP 通道。
配置源时、 客户将外部最大输出电流设置为0.9A、CC 下拉5.1KΩ Ω 测试、并发现实际测试仍然是使用直流/直流3A 过流保护、PP 通道也未关闭。
因此、您可以 帮助我们提供一些测试方法或者 OCP 设置不起作用的可能原因、无论是在拉电流模式还是灌电流模式下。
非常感谢。