This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566247:L=2.2uF 5V->3.3V 时 EVM 的稳定性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54538, TPS543521, TPS566247, TPS62A06A, TPS628304, TPS565247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505106/tps566247-stability-of-evm-with-l-2-2uf-5v--3-3v

器件型号:TPS566247
主题中讨论的其他器件: TPS62A06ATPS628304、TPS543521、TPS54538 TPS565247

工具/软件:

你好,这是案例的延续:

TPS566247:Webench 要求支持大占空比。

概括来说、我们的目标是为以下情况设计便宜的电源:

4.5V 至5.5V 至3.3V 2A (3.5A 尖峰)

11.5V-16V->3.3V 2A (3.5A 尖峰)

11.5V -16V->5V 2A (4.5A 尖峰)

我们订购了几个开发板,并做了一些实验.

最令人担忧的情况是

4.5V 至5.5V 至3.3V 2A (3.5A 尖峰)。

我们已修改 EVM:

R4 135k = 2x270k 并联
R5 30k
L1 Bourns SRN6045-2R2YCT-ND 2.2uH
输入电压5V
输出电压3.3V

并获得了阶跃响应:

这适用于电流阶跃0->2A-0A、即相位裕度约为30度。

这是相当远的45度,我们想得到. 我们将做一些工作以提高 PM (L=1.5uH)、但在 TPS66247处的负载400uF (不包括在上述波形中)+4x22uF 时可使用相当大的电容。

看起来我们也需要降低电容。

因此问题,Amod Vaze 在最后一篇文章中建议您可能有一些更合适的东西,至少对于4.5-5.5-3.3V 2A (3.5A 尖峰)的应用。成本是这里的主要问题,所以我们想比较我们将不得不在成本和开发时间/风险方面松散多少。

您可以推荐一个器件吗?

或者、我们可能在现有设计中遗漏了什么可以带来15度回落?

谢谢

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    Amod 今天是 OOO、但我可以帮助您解决问题。

    -您在哪里注入了噪声和测量的波特?  通常、我们推荐此 EVM 使用 TP11和 TP3/TP4。

    -负载阶跃的压摆率也会极大地影响器件的稳定性,您在运行此稳定性测量时是否使用类似的压摆率来匹配负载的行为?

    -最后、根据 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps566247.pdf#page=16表6-2、您应该在 R_FB_TOP (R4)上添加 CFF (C9)、以实现稳定的系统、建议范围为10-470pF。 看到您在 EVM 修改时并未提及此内容、该 EVM 默认设置为未组装、因此可能需要添加。 Cff 将引入零点和极点、这应该有助于提高 BW 和瞬态/相位裕度。  Webench 为您的5VIN、3.3VOUT、2A 应用提供了56pF 的电容、以便您可以立即开始。

    注意:对于此器件、您希望 fco 小于 fsw 的1/3。  

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eileen、

    是的、我们使用提供的 TP 进行波特设计。

    感谢建议两个都是非常有价值的,因为确实我们可以放宽负载阶跃由于缓慢的边沿和 Cff 没有使用. 我们将尝试这些。

    尽管如此、如果您能提出下一个价格分级组件、它将帮助我们解决问题。

    此致

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    有关价格、您可以查看 webench、通常会显示组件价格: webench.ti.com/.../customize

    您可以单击特定组件:

    您可以单击"Choose Alternate"(选择替代)以查看其他组件及其价格。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnaks Eileen,我希望你可以建议一个部件,按照 Amod 说:"如果你有兴趣找到一些其他类似的部件,让我知道,我可以在正确的联系人循环。"

    谢谢

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    正如 Eileen 提到的、前馈电容器可能有助于改善瞬态响应、您可能必须在10pF 至470pF 之间尝试几个值。 如上所述、可以从56pF 开始。

    对于其他器件、如果前馈电容器解决方案不适用于您的案例、我会将其分配给支持较低 VIN 器件的另一个团队。 希望没关系。 让我们知道 CFF 的加入是如何实现的。

    谢谢、

    ADM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们可以并行做它(替代部分搜索),因为 CFF 的实验将不得不等待几天在我们身边,但我们想知道什么将是替代的同时. 将告知您 Cff 结果。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Sebastian、让我在正确的联系人中循环。 他们将在这里答复。

    谢谢、

    ADM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    TPS62A06A 是一款成本非常低的器件、可满足您的 Vin、Vout 和 Iout 需求。

    TPS628304将具有更好的瞬态响应、并且仍然具有成本效益。

    请告诉我、这两个选项中的任何一个都对您有用。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克里斯将保持这些作为备份,我可以要求你的部分,其中包括以下要求(一个部分,如果可能的话)

    4.5V 至5.5V 至3.3V 2A (3.5A 尖峰)

    11.5V-16V->3.3V 2A (3.5A 尖峰)

    11.5V -16V->5V 2A (4.5A 尖峰)

    Thnaks

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    TPS566247应是一种具有成本效益的选项。 想知道您是否能够尝试前馈电容器更新。

    此处也适用的其他器件包括 TPS565247、TPS54538 和 TPS543521。

    TPS54538和 TPS543521是最大28V 的输入器件、但可提供比 TPS565247或 TPS566247更高的效率。

    谢谢、
    ADM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amod,我们还没有尝试 CFF ,会让你知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Sebastian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,因为我们现在在电子邮件( Brendans 的线程)我想我们可以关闭这个案例解决,谢谢