主题中讨论的其他器件: TPS62A06A、 TPS628304、TPS543521、TPS54538 、 TPS565247
工具/软件:
你好,这是案例的延续:
TPS566247:Webench 要求支持大占空比。
概括来说、我们的目标是为以下情况设计便宜的电源:
4.5V 至5.5V 至3.3V 2A (3.5A 尖峰)
11.5V-16V->3.3V 2A (3.5A 尖峰)
11.5V -16V->5V 2A (4.5A 尖峰)
我们订购了几个开发板,并做了一些实验.
最令人担忧的情况是
4.5V 至5.5V 至3.3V 2A (3.5A 尖峰)。
我们已修改 EVM:
R4 135k = 2x270k 并联
R5 30k
L1 Bourns SRN6045-2R2YCT-ND 2.2uH
输入电压5V
输出电压3.3V
并获得了阶跃响应:

这适用于电流阶跃0->2A-0A、即相位裕度约为30度。
这是相当远的45度,我们想得到. 我们将做一些工作以提高 PM (L=1.5uH)、但在 TPS66247处的负载400uF (不包括在上述波形中)+4x22uF 时可使用相当大的电容。
看起来我们也需要降低电容。
因此问题,Amod Vaze 在最后一篇文章中建议您可能有一些更合适的东西,至少对于4.5-5.5-3.3V 2A (3.5A 尖峰)的应用。成本是这里的主要问题,所以我们想比较我们将不得不在成本和开发时间/风险方面松散多少。
您可以推荐一个器件吗?
或者、我们可能在现有设计中遗漏了什么可以带来15度回落?
谢谢
Sebastian