This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:IDD 计算

Guru**** 2481855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505365/lp8866-q1-iled-calculation

器件型号:LP8866-Q1

工具/软件:

您好的团队、

客户需要思考 ILED 的临界情况。  

它们是否使用 V_ISET (1.17/1.25V)和 I_ACC (-4%/+4%)进行计算?

我认为这个1.21V 是 V_ISET 的典型值。

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei

    我需要与我们的 ATE 核实4%的精度是否涵盖了1.21变化。

    反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei

    抱歉、后期回复对于 LP8864/6、电流精度不涵盖电压变化。 他们需要考虑两者。