This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:在较高电流下不检测到 VBUS 丢失

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500699/bq25302-vbus-loss-not-detected-at-higher-currents

器件型号:BQ25302

工具/软件:

你(们)好

我们在与数据表中类似的设置中使用 BQ25302:

不同之处在于我们使用 REGN 来开关 Q4。 我们的充电电流为1A。

拔下 USB 连接器时、当 VSYS 处没有额外负载时、VBUS 和 REGN 会按预期降至零。 当我们在 VSYS 处添加1A 的额外外部负载时、拔下 USB 连接器后、VBUS 和 REGN 将变为电池电压。 关闭 Q1似乎不再起作用、电池会通过 Q2和 Q1使 VBUS 和 REGN 保持活动状态。 由于 REGN 仍然处于活动状态、Q4未进行开关、因此我们的电路未按预期工作

我们可以再现、它取决于负载:限值约为0.9A - 1A (加上充电电流1A)。

有什么想法什么原因会导致这个问题、我们如何解决这个问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 该器件不能支持 PMID 引脚上的大量负载。
    2. 一种权变措施是将/EN 设置为高电平以启用充电器、以便在 VBUS 变为低电平时/EN 变为低电平(即禁用充电器)。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 我昨天进行了一些测量、似乎可以使用 Q4栅极的二极管来解决问题(图9.6)。 但是、我尚未完全理解为什么只有在电流较高时才会发生这种情况。

    但我对您的说法有点困惑、即该器件不是为"来自 PMID 引脚的大量负载"而设计的。 对我来说、图9.6中的设置的整个思路基于一个事实、那就是器件可以在电池或 VBUS 模式之间切换、因此必须在 PMID 输出端支持负载电流。

    "插入 VBUS 且 VSYS 由 VBUS/PMID 供电时、PFET Q4关断。" PMID 上的电流和充电电流之间甚至存在负载调节:

    那么、该器件确实无法在 PMID 引脚上提供2.25A (I_NDPM)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IINDPM 表示流入 VBUS 引脚的电流、而不是流出 PMID 引脚的电流。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    PMID 引脚上允许的电流是多少? 我在数据表中找不到任何信息。 图9-6表明我至少可以通过 PMID 为系统上电、了解我们设计的最大电流非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将在下周初回复您。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIC

    如前所述、 不建议在 PMID 引脚上连接负载。 如果应用需要连接一些 PMID 负载、请 将/EN 设置为高电平以启用充电器、以便在 VBUS 变为低电平时/EN 变为低电平(即禁用充电器)。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我可以确认、这实际上是一个由 PMID 流出的电流问题。 绕过该电流可以解决该问题。 感谢您的回答。

    数据表中的备注可能会有所帮助、因为没有针对 PMID 引脚的电流规格。