工具/软件:
你(们)好
我们在与数据表中类似的设置中使用 BQ25302:

不同之处在于我们使用 REGN 来开关 Q4。 我们的充电电流为1A。
拔下 USB 连接器时、当 VSYS 处没有额外负载时、VBUS 和 REGN 会按预期降至零。 当我们在 VSYS 处添加1A 的额外外部负载时、拔下 USB 连接器后、VBUS 和 REGN 将变为电池电压。 关闭 Q1似乎不再起作用、电池会通过 Q2和 Q1使 VBUS 和 REGN 保持活动状态。 由于 REGN 仍然处于活动状态、Q4未进行开关、因此我们的电路未按预期工作
我们可以再现、它取决于负载:限值约为0.9A - 1A (加上充电电流1A)。
有什么想法什么原因会导致这个问题、我们如何解决这个问题?
谢谢!