主题:LM74900中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我正在使用 LM74900 IC 设计可调节断路器。 我努力实现过流保护(无短路保护)。 我已附上我的布局和原理图、其中显示了相关器件。 根据我的计算、将我的100k POT 设置为最大值时、OCP 应为5.9A、Rset = 50、Rsns = 1m、R_ILIM = 102k。 我发现、当建议的100k 电阻器与 C_tmr = 100nF 并联时、该电阻器非常敏感、无论我的电位器值如何、都会在所有电流为5-15A 时触发 OCP。 使用示波器、我可以看到 TMR 引脚反复充电至 Vtmr_OC ~1.4V、发生这种情况时、FET 栅极被 IC 进行 PWM 处理。 我尝试将 TMR 电阻器的值从100k 降至10k、现在 Vtmr 被钳位至0.8V、但 OCP 现在永远不会启动!
我还注意到数据表与评估模块原理图所示不一致。 EVM 的 TMR 引脚上似乎没有用于闭锁模式的电容器、仅为100k 电阻器。 考虑到它在数据表中清楚显示、为什么会这样做?
"闭锁"模式下显示无电容器的评估模块:

显示了使用电容器进行闭锁的数据表:

PCB 布局:

原理图:

感谢你能抽出时间。 如果我还能提供任何其他信息、请告诉我。