This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:无法实现闭锁 OCP

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492621/lm74900-q1-unable-to-achieve-latch-off-ocp

器件型号:LM74900-Q1
主题:LM74900中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用 LM74900 IC 设计可调节断路器。 我努力实现过流保护(无短路保护)。 我已附上我的布局和原理图、其中显示了相关器件。 根据我的计算、将我的100k POT 设置为最大值时、OCP 应为5.9A、Rset = 50、Rsns = 1mR_ILIM = 102k。 我发现、当建议的100k 电阻器与 C_tmr = 100nF 并联时、该电阻器非常敏感、无论我的电位器值如何、都会在所有电流为5-15A 时触发 OCP。 使用示波器、我可以看到 TMR 引脚反复充电至 Vtmr_OC ~1.4V、发生这种情况时、FET 栅极被 IC 进行 PWM 处理。 我尝试将 TMR 电阻器的值从100k 降至10k、现在 Vtmr 被钳位至0.8V、但 OCP 现在永远不会启动

我还注意到数据表与评估模块原理图所示不一致。 EVM 的 TMR 引脚上似乎没有用于闭锁模式的电容器、仅为100k 电阻器。 考虑到它在数据表中清楚显示、为什么会这样做?

"闭锁"模式下显示无电容器的评估模块:


显示了使用电容器进行闭锁的数据表:

PCB 布局:

原理图:

感谢你能抽出时间。 如果我还能提供任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    在评估模块中、您可以同时放置电容器跳线和电阻跳线。 这样、配置将与原理图相同。

    您能否将电阻器 R3减小到50-100欧姆范围。

    请与以下信号共享波形。

    HGATE、TMR、VOUT、IOUT

    HGATE、TMR、VIN、IOUT

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven

    根据您的回答、您能否确认 EVM 数据表 pdf 中的这段摘录是否仍然正确? 我将其解释为仅需要连接跳线5-6以实现闭锁(因此没有电容器)

    我将 HGate 电阻设置为50欧姆、然后在 RTMR = 10k 和100k 且 Ctmr = 100N 的条件下重复我前面提到的测试。

    黄色= HGate、粉色= TMR、蓝色= Vout、绿色= Vin。 我使用1欧姆功率电阻器、因此 Iout 约为 Vout。

    RTMR=10k 的瞬态脉冲、导致在所有电位器值下禁用过流保护(可以看到最终开始的稳态):

    RTMR = 100k、50Rgate 仍显示持续 FET PWM (稳态)、而不是闭锁。 我发现、如果我更改电位计值、它会持续亮起、这已经是一个很大的改进、我只是无法锁闭:

    RTMR = 100k、50 Rgate 仍显示持续 FET PWM (瞬态):

     

    感谢您的参与、如果我能提供任何其他信息、请告诉我

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您是否仅在 RTMR = 100k 的情况下尝试过测试?

    这意味着移除电容器100nF。

    另外、输入电压电平是多少? 我看到它正在下降。 我希望 UVLO/PORR 不触发。 请检查 VS 是否也高于其 PORR。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我移除了该电容器并在 RTMR=100k 的情况下重新进行了测试。 它与之前关于电容器的行为基本相同、只是在频率为~635Hz 而不是308时斜升。 VIN 肯定高于 PORR 阈值。 这里注释的电压大约为7.4V、如果调整电位器、我可以使 PWM 消失、它将持续亮起。

    我还拍摄了这张照片、显示了发生这种情况时 Vtmr 的测量值。 它的值始终为~10mV、但具有高达 Vtmr_oc = 1.4V 的短尖峰、因此根据 我的理解、应将其锁闭。

    请告诉我您的想法

    谢谢、
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    对此有任何更新?

    谢谢、
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您能介绍 DNP J13并再次进行测试吗?

    此致、

    Shiven Dhir