This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:LM74502作为高侧驱动器、位于背对背连接的共源极 MOSFET 中

Guru**** 2527870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503649/lm74502-lm74502-as-high-side-driver-in-back-to-back-connected-common-source-mosfet

器件型号:LM74502

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我计划在同步降压转换器的输出端放置"采用共源极配置的背对背连接的 N 沟道 MOSFET "。 我想将输出继电器替换为此"背对背连接的 MOSFET 对"、它用于断开电路并从负载连接。 在这里、Load 是电池电芯。

您可以看到随附的图像以供参考。  

另请注意、这些背对背 MOSFET 对将持续导通或持续关断(即类似于继电器)。 并需要在高侧驱动它们。

驱动要求的 MOSFET 规格为:

1.Vds- 10V

2. RDS (on)- 3m Ω

3、Qg 总计- 70 nC

4、VGS 最大值- 20V

4. I max 通过这个 MOSFET - 10 A

其中、 我想知道 IC LM74502DDFR 适合使 MOSFET 对持续导通或关断?? MOSFET 栅极和源极都很常见。

请尽快恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 C S、

    是的、LM7502将能够驱动这些 FET。

    分享相应的应用原理图。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以共享仿真模型或文件(如果有)?  

    同时、还要确认此 LM74502是否能够驱动以实现连续运行。 因为我使用它替换电路中的继电器。  

    你也有任何应用手册作为参考相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里有两个主要问题、

    1.它是否允许电流双向流动?? 即电池充电和放电??  

    2.另一个问题,在图中,Vs 是通过总线电压供电的,但如果我想使用我的 PCB 中的其他12V 电源,这是可以的吗?

    请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 C S、

    1.产品文件夹中提供了仿真模型。

    2.是的,控制器可以支持连续运行。

    3、是的、一旦控制器 处于运行状态且栅极处于高电平、它就允许双向电流

    4.使用外部电压源可能存在风险、因为 VCAP 被驱动至 VS+(11V~12V)且 GATE 遵循 VCAP。 在电源总线上发生下冲的情况下、很可能会发生 FET VGS 违例。 最好将 VS 连接到 总线电压

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的情况不同,但我的情况是不同的。 让我更清楚地解释一下。

    实际上、我将在 My Syncronous 降压转换器输出端连接"N- channel back to back MOSFET pair"。 LM74502将打开和关闭背对背模块、以从负载连接并断开降压转换器输出。 转换器是双向的、因此负载也可以向转换器供电(这里转换器用作同步升压)。  

    VOUT 范围- 1V 至6V  

    IOUT~ 20A

    现在、如果我将 IC Vs 引脚连接到转换器输出、那么它将在比该电源高11~12 V 的范围内工作、我知道这一点。 但是、如果负载将返回到电网该怎么办、也就是说、当转换器输出为零时、需要将转换器与负载连接、因为这里的负载将为转换器供电。

    因此、我想仅从外部5V 提供 IC。 因此、它可以生成 Vgs~ 5V+12V=~ 17V、即比 Vs 高5V。

    现在、我想这将是如何工作的:

    1.如果我的转换器 Vo (即 背对背 MOSFET 输入)~ 3V  

    然后、IC ~ 17V 生成 Vgs、MOSFET 栅源极上的实际电压为17V 至3V = 14V

    2.如果我的转换器的 Vo (即 背对背 MOSFET 输入)~ 6V  

    然后、IC ~ 17V 生成 Vgs、  MOSFET 栅源极上的实际电压为17V 至6V = 11V  

    3.如果我的转换器的 Vo (即 背对背 MOSFET 输入)~ 3V  

    然后、IC ~ 17V 生成 Vgs、  MOSFET 栅源极上的实际电压为17V 至3V = 14V

    我的 MOSFET 能够处理高达20V 的电压、因此其仅在范围内。  

    我的方法是否正确??  

    如果我需要提供直接总线电压作为 IC 输入、即如下图所示、  

    如果方向 id 是从 Vin 到 Vout、它肯定会起作用、但当方向反转时呢? 如果 IC 由 Vin 侧供电、它将如何工作?这是我在这里面临的主要问题。  

    请尽快回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 C S、

    我知道 MOSFET 额定值为20V VGS。 但控制器具有15V GATE 到 SRC 的额定值限制。

    最好添加一个齐纳二极管来确保 SRC 的栅极稳健性。

    可以启用双向通电。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,谢谢 Shiven,我没有检查 IC 的绝对最大 ratring ,对不起。  

    现在我明白了意图。  

    在这里我得到的是、IC 将始终尝试向 Vs 引脚提供输出、即 Vgs ~ 11至12V、对吧?? 如果超过165V、则将限制为15V。 即、如果我的转换器输出为6V、则 IC 将提供最大15V 的电压、因此我将获得15V-6V -即 MOSFET Vgs 上为9V。  

    "我是不是很怕她?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 C S、

    是、VG 将驱动至 VS + 11~12V。 它不会限制为15V。 没有 VGS 检测机制。

    如果转换器的电压为6V、则 VGS 将为9V。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK Shiven、  

    它是否会在 Vs~1V 时运行??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    我的系统 Vout 范围为0.5V 至6V。 因此我需要使用外部电压源。

    我想知道使用外部电压源会带来哪些风险、即如果我使用外部5V 作为 IC 电压源、那么 Vgs MOSFET 上会看到多大的电压? 如果此时总线电压是2V??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 C S、

    当 VS = 1V 时、控制器将不工作。

    VS 上升 PORR 为3.9V

    如果使用5V 外部信号、总线电压为2V

    VCAP 应为5+12V。 因此、栅极将为17V、VGS 将为15V。 就会出现这种情况。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我没有过压保护、那么我可以直接将引脚接地、还是最好通过10K 电阻将其接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 C S、

    您可以使用10k 电阻器连接到 GND。

    此致、

    Shiven Dhir