This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:必须连接 VLSTBY SWEN

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507118/tps1689-necessity-of-vlstby-connecting-swen

器件型号:TPS1689

工具/软件:

您好:

我想以并联配置连接两个电子保险丝。  

在数据表(架构示例)中、它显示了通过上拉电阻器与 VLSTBY 之间的连接(第49页)

但在 EVM 的原理图设计中、它显示未连接到任何电压源(第25页用户手册 EVM)

那么、我的问题是我是否需要将 SWEN 信号连接到外部电压源?

谢谢你

Ömer μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    SWEN 引脚不需要外部上拉电阻。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    那么、如果我让 SWEN 引脚悬空(单器件配置)、当电子保险丝已启用且没有故障时、信号将始终处于高电平?

    对于并联配置也是如此:如果我连接两个 SWEN 引脚、它们是否也会保持高电平?

    此致  
    Ömer μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    是、在单路和并联配置中、SWEN 引脚上都有内部上拉电阻。

    那么、如果我让 SWEN 引脚悬空(单器件配置)、当电子保险丝已启用且没有故障时、信号将始终处于高电平? 是的

    对于并联配置也是如此:如果我连接两个 SWEN 引脚、它们是否也会保持高电平? 是的

    此致  

    Kunal Goel