工具/软件:
您好团队:
LMG2100R044是否有任何上升时间和下降时间规格?
我认为它们是 MOSFET 的常见规格参数。
此外、还需要它们来计算开关损耗。
数据表的公式(5)中需要 TTR。

此致、
Kee Kuhara.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
LMG2100R044是否有任何上升时间和下降时间规格?
我认为它们是 MOSFET 的常见规格参数。
此外、还需要它们来计算开关损耗。
数据表的公式(5)中需要 TTR。

此致、
Kee Kuhara.
嘿、Kei、
感谢您的联系。
器件输出(即开关节点)的上升和下降时间规格不是恒定的、可根据运行条件进行计算。
对于上升时间、可参考图5.7数据表中给出的压摆率曲线。

如果您不使用任何压摆率控制电阻器、则压摆率将最高、您可以将其在25°C 时的22 V/ns 周围、添加压摆率电阻器后、可以降低开关节点的压摆率、相应地、22 V/ns 值将发生变化。
现在使用压摆率值、您可以得到开关节点在任何工作电压下的上升时间。
上升时间(ns)=电压电平/22
器件数据表的8.2.2.3压摆率控制部分提供了使用压摆率控制电阻器来控制高侧和低侧 FET 的导通速度的指导。
开关节点的下降时间取决于负载电流和 FET 的 Coss (tr)、我们只需使用关系式首先获得关断压摆率、
IOUT = Coss (tr) x dv/dt;
而 dv/dt 为关断压摆率、Coss (tr)(来自数据表)= 548 pF
现在、在任何输出负载电流下、都可以计算关断压摆率、然后使用、我们可以获得任何电压电平下的下降时间。
如果您还需要任何其他信息、敬请告知。
此致、
Rohan
您好 Rohan、
我有一个关于如何计算开通时间和关断时间的问题。 35V、9A、Rg = 1 Ω 时、使用 LMG2100R44测试 DPT。 I measured LS 漏源电压的上升和下降时间。 结果、上升时间= 12.5ns、下降时间= 10ns。 我注意到结果不符合您的指示。 您的公式是否真的正确?
接下来、 我测试了使用 LMG2100r44设计的升压电路。 I 测量上升和下降时间、然后计算开关损耗。 我使用了数据表中的公式、 可以看到开关损耗大于整个电路的总损耗。 我使用了 P=1/6*V*I*FSW (即漏极电流和漏源电压在开关时间同时变化)、结果几乎是正确的。 您能提供波形并说明上述结果吗?

此致、
Thi Pham Van
尊敬的 Thi Pham:
感谢您与我们联系。 我需要您方面提供更多详细信息、以检查输出 SW 节点的上升、下降时间 和功率损耗值之间的差异所在。
能否分享您在 LMG2100R044 EVM 上进行的 DPT 测试的更多详细信息、比如您在 VCC 电源引脚或 HB 引脚上使用了任何压摆率电阻器进行自举?
2.另外,您能否说明 Rg (1欧姆)在 EVM 上的连接位置?
3.同样,对于升压电路,您能否(如果可能)分享您对整个电路的开关和其他类型的损耗进行评估的测试条件?
此致、
Rohan
您好 Rohan、
感谢您的反馈!
1、我使用 LMG2100EVM 进行了实验、得到48V、9A 条件:上升时间=7.5ns、下降时间=7.5ns;我没有更改硬件、保持在我第一次收到模块时的样子。
2.我已经使用参数构建了一个 DPT 电路(一个新电路、与 LMG2100EVM 无关):L=4.7uH、R_(VCC)=1 Ω、R_HB=1 Ω、I=9A。 我不理解该结果:上升时间=12.5ns、下降时间=10ns。 我不计算这个结果。
3.升压转换器:VIN=42V、Vout=58V、L=4.7uH、功率=250W、R_VCC=2 Ω、 R_HB = 2 Ω。 我使用功率分析仪测量效率:Eff = 98%、上升时间= 20ns、下降时间= 15ns。 您能分析这些数据吗?
此致、
Thi Pham Van
尊敬的 Thi Pham:
1.刚刚检查,在我们的 LMG2100EVM 上 6.04 Ω 器件的 Vcc 和 HB 引脚上默认使用用于压摆率控制的电阻器。
这将根据上面给出的压摆率控制曲线、将输出电压(SW)节点的压摆率降低到9 V/ns 周围。
对于48V 的输出电压电平、我们将得到大约的上升时间 5.33ns 、更接近您测量的7.5 ns。
对于下降时间、计算将取决于负载电流、因为它是9A、因此下降压摆率应位于16.67 V/ns 附近、然后在48V 输出电压下、下降时间仅应在2.9ns 左右。
您能否再次测量 LMG2100 EVM 上的上升和下降时间并共享示波器快照、以便更好地了解测量设置? 它将真正有助于找出差异在价值观中的产生位置。
2.对于使用给定参数构建的 DPT 电路(例如 Vcc 和 HB 引脚上都有1欧姆压摆率电阻器)、压摆率应以 V/ns 为单位增加、然后上升时间应显著下降、而下降时间应几乎保持不变、因为它在很大程度上取决于负载电流。
您是否也可以共享 DPT 电路(如果可能)?
3.对于损失计算及其分析,我们将需要更多的数据从您的方面喜欢
(i)开关频率
(ii)死区时间
(iii)还确认了一次、负载电流是否为9A?
此致、
Rohan
尊敬的 Rohan:
感谢您的反馈!
1.
一些振荡形式的 Vds 图片
2. DPT 电路的所有参数,我在最后一个问题中提到。 我不明白的是、为什么电阻减小、上升和下降时间会增加。
3.在升压转换器中。 频率= 500kHz、死区时间= 50ns。 正如我提到的、在250W 下、负载电流= 4.3A。 您能给我提供以下值吗:第三 quarant 运行时的阈值电压、平坦电压、源漏电压降?
此致、
Thi Pham Van
尊敬的 Thi Pham:
感谢您提供 o 示波器快照。 我们会对此进行研究。
如果我们分析升压配置的功率损耗数据、我观察到:-
如果我们将您提供的上升和下降时间分别视为20ns 和15ns、则 在使用器件数据表中给出的开关损耗公式后、我们得到的总开关损耗约为3.561W。 然后、FET 的导通损耗约为0.081W、因此这些损耗的总损耗变为3.642W。之后、如果我们加上死区时间损耗、电感器损耗、PCB 损耗、二极管损耗、总损耗将很容易超过5W。
但如果我们使用上述理论计算出的上升和下降时间、我们将仅得到1.164W 左右的开关损耗。 然后、加上导通损耗、死区时间损耗和所有其他损耗后、总损耗应仅约为5W、这也由功率分析仪估算。
这里的唯一差异在于、您这边在硬件上的上升和下降时间测量值与理论值之间存在差异、我们会进行研究、并尽快答复您。
关于 您询问的第三象限运行中的阈值电压、平坦电压、源漏压降、我目前可以提供 LMG2100R044的 VSD 压降为1.5V
您能否说明一下您对哪个电压信号询问阈值和平坦电压?
此致、
Rohan
你好、Thi Pham、
感谢您的耐心。
对于 SW 节点的上升和下降时间测量、由于 SW 节点会根据给定条件下的压摆率非常快地上升和下降(以 ns 为单位)、建议使用大带宽 O 示波器和探头来支持此类高压摆率测量。
您能否检查测量值是否受带宽限制、这就是为什么您无法正确测量快速压摆率? 请检查一次、使用的 O 型示波器和探头的 BW (对于更安全的侧、应至少为300MHz)并告诉我。
至于 Vgs 阈值和平坦电压、我将与设计团队讨论这些值、并将告知您何时可以得到这些值。
对于 LMG2100R044的寄生电感模型、您能给我一些相关背景信息、比如您需要哪种测试和开发、以便我能在这里更好地为您提供帮助。
此致、
Rohan
你好、Thi Pham、
使用示波器时并不是问题所在、而是使用用于测量上升和下降时间的探头时问题更大。 如果我们将使用带宽较低的测量探头、则会受到其能够捕获的最小分辨率(以 ns 为单位)的限制。
至于使用1欧姆作为压摆率电阻器的情况、压摆率非常高、上升时间将非常短(约2-3 ns)、但如果我们不使用 O 示波器支持的探头、而这种探头可以测量这么低的分辨率、则测量结果可能不正确。
那么、能否再次检查是否可以使用500MHz 或1GHz 探头、并再次测量上升和下降时间?
我会在内部关注团队的寄生电感问题、并会尽快答复您。
此致、
Rohan