This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:一个板上 TPS259631DDAR 可能损坏–申请分析

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502377/tps2596-possible-damage-to-tps259631ddar-on-one-board-request-for-analysis

器件型号:TPS2596

工具/软件:

您好:

完成 SMT 流程并首次加电后、我们遇到了 TPS259631DDAR 出现损坏的问题。 尽管输入端存在电压、但没有输出。

每个电路板包含8个使用该元件的相同电路。 在总共8个电路板中、只有一个电路板出现此问题、即该特定电路板上有4个 TPS259631DDAR 器件出现故障。

我们想查询可能导致 TPS259631DDAR 损坏的原因。 这可能是由于芯片缺陷造成的吗?

随附相关电路图以供参考。 (请注意、我们遵循了数据表中提供的推荐电路。)

感谢您的帮助。

PS:  更换 TPS259631DDAR 元件后、电路按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TPS259631DDAR 没有输出时、与正常状态相比、电路板的电流消耗变得过高。 例如、正常电流消耗为22mA、但当所有四个 TPS259631DDAR 都没有输出时、电路板会消耗超过300mA 的电流。 将一个上拉电阻器连接到 FLT 引脚(这是一个开漏输出)是否会导致这种异常电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sejin:

    由于10k 上拉电阻器、FLTb 的灌电流不应超过0.33mA。 因此、即使4个电子保险丝显示故障信号、由于 FLTb 引脚的存在、电流消耗也应低于1.5mA。  

    您是否验证了这4款器件的焊接情况。 由于这是引线式封装、我想请您首先检查是否存在任何与 IN、OUT 或 GND 引脚短路。

    此外、这4个无法正常工作的 IC 是否会永久损坏或仅无法正常工作。 是否有任何物理损坏?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在焊接检查过程中未发现异常。 更换 TPS2596后、电路开始正常工作。

    然而、当我们询问这一问题时、又发生了一次失败。 正常使用期间也会发生类似的故障。 (更换 TPS2596似乎可以再次解决问题。) 我想问一下我与大家分享的 TPS2596电路是否有任何潜在问题。 此外、由于工作电压为3.3V、电流限制低于1A、因此 TPS2596似乎被使用在其规格的下限。 因此、很难理解 TPS2596为何会受损。

    这可能是由于输入/输出端没有二极管、还是10kΩ 上拉电阻器连接到 FLTb 引脚上的输出电压?

    此外,当我更换损坏的板用备用,操作是正常的。 主要区别在于、损坏的电路板直接放置在织物板上、而更换后、电路板安装在支架上并放置在防静电垫上、以避免接触 TPS2596电路。 自作出这一改变以来、没有出现任何问题。

    此外、当我在故障电路板上的输入/输出引脚和 GND 之间进行短路测试时、发现输入引脚短接至 GND。 但是、由于电路板最初正常运行、似乎更有可能在使用过程中发生故障、而不是 SMT 缺陷导致的故障。

    对于任何有助于防止此问题再次发生的电路改进、我将不胜感激。 如果建议添加二极管、我也想了解有关合适元件的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sejin:

    我对延迟的回复深表歉意。

    可能是由于输入/输出端没有二极管或者10kΩ 上拉电阻器连接到 FLTb 引脚上的输出电压所致?

    如果测试或测试站涉及热插拔、则有一些继电器、这也会导致一定程度的弹跳。 基本上、任何高压摆率事件都将导致瞬态、由于缺少瞬态保护二极管、可能会损坏器件、因为这些瞬态可能超出绝对最大值或最小值规格。

    此外、当我用备用电路板更换损坏的电路板时、操作正常。 主要区别在于、损坏的电路板直接放置在织物板上、而更换后、电路板安装在支架上并放置在防静电垫上、以避免接触 TPS2596电路。 进行此更改后未出现任何问题。

    ESD 也可能损坏。 器件额定 ESD 等级、但这类事件非常不可预测。  

    感谢您对任何有助于防止此问题再次发生的电路改进提供的建议。 如果建议添加二极管、我也想了解有关合适元件的建议。[/报价]

    添加二极管肯定会帮助防止任何瞬态事件。 由于输入电压仅为3.3V、因此我不认为输入瞬变是造成损坏的主要原因。 更好的方法是确定哪个事件可能导致损坏、是 ESD、热插拔或输出短路。  

    很高兴听到至少有更多的设备没有损坏。

    此致、
    Arush