请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066I 工具/软件:
您好、
我在如下所示的设计中使用 LM5066I、我参考了 LM5066I EVB 进行设计。-48V 是参考 GND、因此输入为48V。
我 
在我们的一些 样品运行中,所有样品的+48Vin 都 能正常输出,但 有些 样品的 LM5066I 在一段 工作时间后不能工作,+48Vin 没有输出,但当我只更换一个新的 LM5066I 时,+48Vin 就能再次正常输出。
请告诉我我我的设计是否有任何问题、您会 对我们的 NG 样片进行故障分析吗?
如果您需要我的设计或订单号的详细信息,请告诉我。
谢谢。