This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:某些 LM5066i 故障问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503605/lm5066i-some-lm5066i-fault-problem

器件型号:LM5066I

工具/软件:

您好、

我在如下所示的设计中使用 LM5066I、我参考了 LM5066I EVB 进行设计。-48V 是参考 GND、因此输入为48V。

在我们的一些  样品运行中,所有样品的+48Vin 都 能正常输出,但  有些 样品的 LM5066I  在一段 工作时间后不能工作,+48Vin 没有输出,但当我只更换一个新的 LM5066I 时,+48Vin 就能再次正常输出。

请告诉我我我的设计是否有任何问题、您会 对我们的 NG 样片进行故障分析吗?

如果您需要我的设计或订单号的详细信息,请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 正常和非正常单元在启动期间请共享以下信号。

    VOUT、GATE、计时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我们已经发送 NG 单位给我们的代理,而代理 FAE 指出,我们需要在我们的设计中添加一个肖特基二极管输出,我将继续观察添加肖特基二极管后的情况。

    感谢您的支持。