请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8867C-Q1 工具/软件:
在我们的当前设计中、我们使用建议的 2 × 10 µF、50V 陶瓷+ 33 µF、50V 电解电容。
进来了新的设计参数、我们被迫使用39uF 电容器@ 25V。 LED 电压最大值将为16.8V。
问题是、输出电容的轻微增加是否会影响电路? 此外、如果 OUT VOUT max 仅为16.8V、25V 电容器是否可以在输出侧正常工作?