This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867C-Q1:输出电容

Guru**** 2481825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507548/lp8867c-q1-output-capacitances

器件型号:LP8867C-Q1

工具/软件:

在我们的当前设计中、我们使用建议的 2 × 10 µF、50V 陶瓷+ 33 µF、50V 电解电容。

进来了新的设计参数、我们被迫使用39uF 电容器@ 25V。   LED 电压最大值将为16.8V。

问题是、输出电容的轻微增加是否会影响电路?   此外、如果 OUT VOUT max 仅为16.8V、25V 电容器是否可以在输出侧正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钽电容器可以用于该电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    Unknown 说:
    输出电容的轻微增加是否会影响电路?

    通常、输出电容值的微小变化不会影响环路稳定性。

    Unknown 说:
    此外、如果 OUT VOUT max 仅为16.8V、输出侧25V 电容器是否正常?

    对于电解电容器、这是可以接受的。 ×、对于陶瓷电容器、建议选择额定电压超过2 μ V Vmax 的 X7R 器件、以保持直流偏置降额低于60%。

    钽电容器是否适用于此电路?

    当然、但钽电容器具有宽范围的 ESR。 请选择具有小 ESR 的器件。

    此致、

    Suchen