请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219-Q1 工具/软件:
您好 TI 专家、
我们的 PMIC OTP 是20W。 由于客户要求的一些特性、PMIC 到 AM62x SoC 的 EN/PB/VSENSE 检测连接方式类似于来自 SoC 的2个"线或"(wired-OR)信号、如图所示。 这两个有线 ORS 分别连接到外部唤醒因子。
我的问题是:如果 SOC 和2个唤醒因素都尝试同时启用 PMIC (所有信号都为高电平)、这是否有任何问题/影响?