This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219-Q1:查看 PMIC_LPM_EN0连接

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507350/tps65219-q1-review-of-pmic_lpm_en0-connection

器件型号:TPS65219-Q1

工具/软件:

您好 TI 专家、

我们的 PMIC OTP 是20W。 由于客户要求的一些特性、PMIC 到 AM62x SoC 的 EN/PB/VSENSE 检测连接方式类似于来自 SoC 的2个"线或"(wired-OR)信号、如图所示。 这两个有线 ORS 分别连接到外部唤醒因子。

我的问题是:如果 SOC 和2个唤醒因素都尝试同时启用 PMIC (所有信号都为高电平)、这是否有任何问题/影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leong:

    感谢您发送 e2e 邮件。

    EN 引脚仅看到逻辑的输出、只要 SOC 和外部唤醒的"或"效应为高电平、则 PMIC 可以继续执行上电例程。

    Sathish