This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:UCC28065驱动器引脚 GDA 问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506835/ucc28065-ucc28065-driver-pin-gda-problems

器件型号:UCC28065

工具/软件:

Hallo、

我们使用 UCC28065构建600W 交错式 TM PFC。

但在我们开始调试电路时、我们面临一个关键问题。

如下图所示、当我们开始在50W @380Vdc 负载下进行调试时、驱动器引脚 GDA 将在正常控制脉冲之后输出多个脉冲。 电感器电流似乎与以下意外脉冲相关:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RookieP、  

    很遗憾、您的帖子没有附加快照。  
    您能否使用文本框下方的"插入"菜单重新发布和添加图像?  

    插入>图像/视频/文件>上传>(浏览文件)>确定

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RookieP、  

    别管,这张照片在我写了我的答复后出现了。  
    延迟显示之类的东西。  

    我将检查信息并尝试找出发生了什么。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我已附加快照。 您能看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28065Calculator_5F00_password_5F00_041813.xlsx

    您好、Ulrich、感谢您的关注。 附加的 xlsx 文件是我们的计算结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们检查 ZCD_A 信号、就会在1ms 的时间点内出现意外的过零检测正反馈。 但此时、ZCD_A 应保持负电压。 我们直接测量 UCC28065的 GDA、确保 MOSFET 驱动器没有问题。

    我们不知道 ZCD_A 是否会导致意外的 GDA 脉冲、反之亦然?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 Calc 文件 RookieP。  

    我会稍后再看它。  

    在示波器图像中、标识为 ZCD_A 的信号振幅约为+/-10V。  这不是 ZCD_A 引脚上的信号。  
    我假设它是 ZCD 绕组处的信号。   

     当 ZCD 绕组电压超过0V 后、主 GDA 信号几乎变为高电平1us。   不应有这么长的延时时间。  
    您的 ZCD 输入可能会有过多的 R-C 滤波。   

    请将发布为 PFC 电路的原理图。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、这是有关 PFC 和 ucc28065的原理图、并标记了一些修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RookieP、  

    原理图上 ZCD 引脚处的元件值似乎是合理的。  
    对于 ZCDA 时序的任何微调、我建议将 R18恢复回22kR 并减小 C3的值。  (ZCDB 也是如此。)
     
    R18是否可能 安装了100kr (错误地)而不是指定的10kR 更改?    

    VREF 上的 C5旁路电容器连接不正确。  请按如下所示进行更正:

    CS 输入信号直接连接到 R13、R14、不会通过 R46和 C18进行滤波。   "CS-"信号没有连接。

    我想您打算将"CS-"信号连接到 IC 的引脚10。  
    在任何情况下、此 R-C 滤波器的 C18值都过高。  
    R46和 C18形成2.2us 延迟来检测峰值电流。
    我建议将 C18值至少降低至2.2nF、最好是更低、以有效地防止过载电流。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、Hallo:

    谢谢。 我们将更正原理图上的 Vref 和 CS 图。 尽管如此、由于现在只有50W、我们认为 CS 图不是根本原因。

    我们将尝试您的 RC 建议。

    顺便说一下、这种变压器是否有任何特殊的设计注意事项?

    这是 Very Trans变压器(PFC 电感器)规格、匝数比为38:2、与计算结果 NPS=18.9一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RookieP、  

    我注意到、在电感器规格中、引脚位置和尺寸是对称的。  没有用于防欺诈安装的键控。
    我建议小心操作、不要向后安装该电感器。   

    我希望另一个电路可以解决这个问题。  

    此致、
    Ulrich