Other Parts Discussed in Thread: UCC28065
工具/软件:
Hallo、
我们使用 UCC28065构建600W 交错式 TM PFC。
但在我们开始调试电路时、我们面临一个关键问题。
如下图所示、当我们开始在50W @380Vdc 负载下进行调试时、驱动器引脚 GDA 将在正常控制脉冲之后输出多个脉冲。 电感器电流似乎与以下意外脉冲相关:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../UCC28065Calculator_5F00_password_5F00_041813.xlsx
您好、Ulrich、感谢您的关注。 附加的 xlsx 文件是我们的计算结果。
感谢您提供 Calc 文件 RookieP。
我会稍后再看它。
在示波器图像中、标识为 ZCD_A 的信号振幅约为+/-10V。 这不是 ZCD_A 引脚上的信号。
我假设它是 ZCD 绕组处的信号。
当 ZCD 绕组电压超过0V 后、主 GDA 信号几乎变为高电平1us。 不应有这么长的延时时间。
您的 ZCD 输入可能会有过多的 R-C 滤波。
请将发布为 PFC 电路的原理图。
此致、
Ulrich
您好 RookieP、
原理图上 ZCD 引脚处的元件值似乎是合理的。
对于 ZCDA 时序的任何微调、我建议将 R18恢复回22kR 并减小 C3的值。 (ZCDB 也是如此。)
R18是否可能 安装了100kr (错误地)而不是指定的10kR 更改?
VREF 上的 C5旁路电容器连接不正确。 请按如下所示进行更正: 
CS 输入信号直接连接到 R13、R14、不会通过 R46和 C18进行滤波。 "CS-"信号没有连接。



我想您打算将"CS-"信号连接到 IC 的引脚10。
在任何情况下、此 R-C 滤波器的 C18值都过高。
R46和 C18形成2.2us 延迟来检测峰值电流。
我建议将 C18值至少降低至2.2nF、最好是更低、以有效地防止过载电流。
此致、
Ulrich