This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:I2C 通信

Guru**** 2544070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506741/bq4050-i2c-communication

产品编号:BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们遇到了有关 使用 BQ40Z50进行 i2c 通信的一些问题。 当问题发生时、数据引脚被异常下拉至低电平。 但我们不知道为什么。

异常:

正常:

原理图

请分享您对此问题的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    问题发生时、向电量监测计发送了什么内容? 这是导致这种情况的唯一命令、还是其他命令?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • BQ40Z50发送 addr:0x0B reg:0x3D、然后它获得的第一个数据为0x78、然后数据线拉低。 如图:第7页所示。

    e2e.ti.com/.../I2C.docx

    • 此外、此 I2C 上方还有一个从器件0x3c led_driver。 初始分析0x78 (0b01111000)被 led_driver 视为0x3c+w。 因为实际看到 led_driver 显示异常
    Arrow backwardμ s
    Arrow backwardμ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您进行确认、在上面的原理图中、似乎通信线路连接到1M Ω 下拉电阻。 SMBC/SMBD 引脚是该器件的开漏引脚、因此需要从外部上拉这些引脚以实现正常运行。 您能否确认它们为什么连接到下拉电阻器?

    此致、

    Anthony