This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS482H85-Q1:TPS482H85-Q1 (C 版本)、该驱动器是否能够承受 ISO21780

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS482H85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507266/tps482h85-q1-tps482h85-q1-c-version-does-the-driver-can-withstand-iso21780

器件型号:TPS482H85-Q1

工具/软件:

您好、

我有一个与 TPS482H85-Q1 (C 版本)相关的疑问、该驱动器是否能够承受 ISO21780的长期过压测试(60V、1小时)?

根据数据表、C 版本的绝对最大值为70V、但建议运行条件下给定的最大电压为58V。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    该器件在1小时内无法承受60V 电压。 中介于建议工作范围和绝对最大额定值之间的电压范围适用于非常短时间(几 us/ms)(而不是一小时)的瞬态测试。  

    此致、

    Rishika Patel