This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:无法配置电池充满电容量

Guru**** 2642665 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507436/bq27220-battery-full-charge-capacity-unable-to-configure

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

我们使用该电量监测计来监测单节5000mAh 电池。 为了配置电量监测计、我们使用了 BQ Studio 软件与 EV2400加载程序。 但在将满容量电池写入数据存储器时、FCC 寄存器中并未反映这一点、只是显示了默认值3000mAh。 软件中没有适合我们器件选型的电池化学选项。 是否需要从我们这边进行任何学习循环、才能 体现这些价值观?  如果是、请分享一些文档重新评级该电量监测计要遵循的流程。 我们发现了一些一般的倾斜循环流程文档、但仍然无法启动学习循环。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anhish、

    Unknown 说:
    但在数据存储器中写入满容量电池时、它不会反映在 FCC 寄存器中、它只是显示默认值3000 mAh。

    电池电量监测计是一款 ROM 单节电池电量监测计、这意味着它会在断电时擦除您写入电量监测计的所有信息。 可能是由于断电、您看不到反射的 FCC 值。

    Unknown 说:
    对于我们的器件选择、软件中没有电池化学选项

    测量仪表使用一组预编程的 chemID 值、您需要在"Data Memory"选项卡中更新这些值、还请阅读技术参考手册中的"8.3编程说明"部分。

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubd4a/sluubd4a.pdf?ts = 1745863789097 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27220