请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他器件:EV2400
工具/软件:
我们使用该电量监测计来监测单节5000mAh 电池。 为了配置电量监测计、我们使用了 BQ Studio 软件与 EV2400加载程序。 但在将满容量电池写入数据存储器时、FCC 寄存器中并未反映这一点、只是显示了默认值3000mAh。 软件中没有适合我们器件选型的电池化学选项。 是否需要从我们这边进行任何学习循环、才能 体现这些价值观? 如果是、请分享一些文档重新评级该电量监测计要遵循的流程。 我们发现了一些一般的倾斜循环流程文档、但仍然无法启动学习循环。