This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:上电调试后、隔离式直流/直流呈现出异常的过热现象

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507430/ucc12050-after-power-on-debugging-the-isolated-dcdc-showed-an-abnormal-heating-phenomenon

器件型号:UCC12050

工具/软件:

您好、

您能检查一下设计电路吗?

目前、在调试和上电后、隔离式直流/直流电路中存在异常发热现象。

 1.隔离 DCDC 和 RS485电路。

2. 隔离直流/直流转换器并隔离 CAN 电路。

请帮助检查上述设计是否有任何问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1设计看起来不错、非常简单、但#2设计原理图缺少 GNDP 到 GND 的连接、如下所示。 请帮助回答以下问题、以便更详细地描述问题是什么:

    1. 原理图中所示的两个 UCC12050中的哪一个出现高温情况?
    2. 请检查#2设计的 GNDP 到 GND 连接?  
      1. 如果缺少连接、请在 C272/C276和 U38的引脚2、4-8之间进行短接连接。 如果这样可以解决问题、那么就完成了。 否则、请参阅以下问题以帮助进一步调试?
    3. 如何确定温度过高?
    4. 您能否使用热电偶发布热像图或测量数据?
    5. 在稳态运行期间、温度是否始终很高、或者是否存在导致高温的电气/负载性能变化?
    6. 如果在室温下发生高温、还有其他环境温度、温控箱?
    7. 每个 UCC12050的总输出电流(负载)是多少?
    8. 发生高温时测得的输入电压是多少?
    9. 发生高温时、您能验证每个 UCC12050的输出是否为5V 吗?  

    此致、

    Steve