This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:用于 BQ79718 VC 和 CB 输入的浪涌保护器的必要性

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496701/bq79731-q1-the-necessity-of-surge-protectors-for-the-vc-and-cb-inputs-of-the-bq79718

部品番号:BQ79718-Q1

ツール μ ソフトウェア μ s:

このBQ79718を使用したセル電圧モニタボードを製作し、評価しています。μ s

ノイズテストでは、サージ抵抗が低いことが示されています。μ s

この基板でノイズテストを行ったところ、サージ抵抗が低いという結果が出ました。μ s

- VC入力直列レジスタ: 1KΩ

- VC入力コンデンサ:4700pF

- CB入力直列レジスタ: 15Ω

- CB入力コンデンサ:0.1uF

VCおよびCB入力ラインにサージプロテクタは必要ですか?

また、以下のQ 和 Aの答えを教えてください。

e2e.ti.com/.../4658452

感謝する μ s

T.M ü ヒルタ