This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连续故障条件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506027/continuous-fault-condition

器件型号:UCC256403

工具/软件:

您好、

我们设计的 LLC 电源采用 UCC256403。

规格:24-32V 直流输入- 28V 输出- 10W 最大值

随附了完整的原理图。  

控制器启动、然后每隔1s 进入一次连续故障条件。 RVCC 每秒从13V 变为0V。

不会对输出端产生负载。

我们无法弄清楚为什么这个东西会立即进入故障状态、没有负载、并且具有适当的设置、我认为这些设置是直接通过 TI 的设计计算器进行配置的。

以下还显示了 SW 节点、OUT 节点、ISNS、VCR 的示波器图片

请说明、是否有人能查看原理图和图像并为我提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享您的设计计算器吗?

    您的 Vout 在开始时不为零。 这是否意味着您可以通电但随后重新启动?

    请捕获启动波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在第二张图中、它不是输出电压、而是谐振器输出(C15、C17节点)、并且存在直流电压、是的。

    它可以通电、然后重新启动。

    总之、我解决了第一个将 BW 引脚短接至 GND 的问题、现在至少它启动了、并且有输出电压、即使它无法进入突发模式也是如此。

    有什么想法为什么短路 BW 解决了这个问题? 可能是在启动时发生过压击穿?

    但是、现在还有第二个问题、它启动了、但空载时的输入电流为100 mA! 因此、我有2.8W 的功率从这个东西直接进入变压器、当然会过热一段时间。 我认为这不是正常行为、我需要您的帮助才能理解。

    安装了设计计算器。

    e2e.ti.com/.../2112.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议在 T2端子上添加一个电容器来降低噪声、避免误触发 OVP。 请参阅数据表和 EVM 原理图。

    如果将 BW 接地、 它将在每半个开关周期消耗电流。 这是电源消耗的来源。

    我建议不要将 BW 接地、而是按照我的建议添加电容器。

    同样、请在一个图像中叠加尽可能多的波形以供将来参考。