工具/软件:
您好、
我们设计的 LLC 电源采用 UCC256403。
规格:24-32V 直流输入- 28V 输出- 10W 最大值
随附了完整的原理图。
控制器启动、然后每隔1s 进入一次连续故障条件。 RVCC 每秒从13V 变为0V。
不会对输出端产生负载。
我们无法弄清楚为什么这个东西会立即进入故障状态、没有负载、并且具有适当的设置、我认为这些设置是直接通过 TI 的设计计算器进行配置的。
以下还显示了 SW 节点、OUT 节点、ISNS、VCR 的示波器图片
请说明、是否有人能查看原理图和图像并为我提供帮助?