This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接到实际负载时、请参阅不寻常的环路增益曲线

Guru**** 2768115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566247EVM, TPS566247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507509/see-unusual-loop-gain-profile-when-connect-to-realistic-load

器件型号:TPS566247EVM
主题: TPS566247中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在评估 TPS566247EVM、以便用作中间总线转换器、并包含以下详细信息:

 - Vin:12V 或5V

 -输出电压:3.3V

 - Ioutu (max)~= 5A

 - L1交换为1.5uH 器件(Wurth 744311150)

 -交换 R 分频器反馈网络以产生 Vout=3.3V (无 Cff )

 -负载: Cout>650uF (不能减少),加上一些并联的 POL 直流-直流转换器

我已经使用电线将 EVM 连接到实际负载、并在 EVM 端子上测量到了环路增益。

由于在~66kHz 处的固定频率零点(这对我们的应用来说是不可取的)、因此该曲线很不寻常。

TI 有人能否请您对此 T (s)资料发表评论? 我发现可能存在多个交叉、如果 PM 以某种方式降级、这可能是一个问题。

我附上了几张 Bode100图:

 - 03b_EVM_Vin5V_1.5uH_BLZX600-M_PV1_Ts.png - Vin=5V、中等负载

 - 04b_EVM_Vin12V_1.5uH_BLZX600-M_PV1_Ts.png - Vin=12V -中负载

 - 05b_EVM_Vin5V_1.5uH_BLZX600-M_PV2_Ts.png - Vin=5V、高负载

 - 06b_EVM_Vin12V_1.5uH_BLZX600-M_PV2_Ts.png - Vin=12V,高负载

TI 如何建议我们改善这种情况?

谢谢、

 - Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendan、

    TPS566247经过内部补偿、因此输出电容存在最大220uF 的限制。 该器件不适合您尝试使用的如此高输出电容。 为了稳定设计、您需要具有一定的外部补偿灵活性。 请告诉我除了 Vin、Vout、Iout 范围之外的总体要求、如果必须具备任何功能、我可以推荐其他器件。

    谢谢、

    ADM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amod。

    是否有可能在非公开场合(而不是在公共论坛上)继续进行这种讨论?

     - Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendan、

    已向您发送电子邮件。

    谢谢、
    ADM