This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:TPS6593-Q1、以详细了解 RTC 唤醒功能

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503065/tps6593-q1-tps6593-q1-to-gain-a-detailed-understanding-of-the-rtc-wake-up-feature

器件型号:TPS6593-Q1

工具/软件:

您好论坛、

您能联系我作为以下器件代码 TPS6593-Q1的器件专家吗?

我想详细了解 RTC 唤醒功能。

我们的应用:我们计划为开发板将各个降压转换器替换为单个 PMIC。

关于 Mindgrove : Mindgrove 是一家无纺布设计公司,成功地将我们的第一个 SoC 封装出来,目前正在准备开发和应用特定的主板。

用于根据从 Mindgrove Soc 接收到的使能信号(1.8V)将 Mindgrove 应用板断电的 PMIC。

用于 以2种模式为 Mindgrove 应用板加电。 (两种模式同时实现)

*自动模式:一旦 Mindgrove 应用程序板需要在断电后唤醒,使用 RTC 或计时器来控制唤醒时间

示例序列:应用板->从 SoC 断电信号-> PMIC 禁用电源轨->从 RTC 生成中断(使用 PMIC 进行内置)-> PMIC 启用电源轨。

*旁路模式:当 Mindgrove 应用程序板断电时,它需要打开(唤醒)主板与外部开关(例如:触摸显示屏或按钮)

序列:应用板-> 来自 SoC 的断电信号-> PMIC 禁用电源轨->通过 按钮(外部一)生成中断-> PMIC 启用电源轨。

谢谢、

Ismail P

ismail@mindgrovetech.in

Mindgrove 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    等待团队回复。

    谢谢

    Ismail P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    感谢您花时间了解 PMIC 及其功能。

    RTC 需要组装 PMIC 的晶体部分、才能使用 RTC 功能。

    则视为 RTC 事件 这些触发器可与多个硬件触发器相关联、数据表的以下片段将展示详细信息。

    应该注意的是、PMIC 完全可通过状态机进行编程、因此什么是  事件 DO 取决于 PMIC 的编程、对于 Mindgrove 来说、使用其 SoC 会很有吸引力、因为可能有拆分电源域、部分睡眠模式、带 RTC 唤醒的深度睡眠等...

    如果您对此类 PMIC 的定义编程有疑问、请提问。

    根据 TPS6593-Q1的数据表:

    已定义状态机的 PMIC 的示例、请注意(TPS6594133A 是姊妹产品):

    [引述 userid="649285" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503065/tps6593-q1-tps6593-q1-to-gain-a-detailed-understanding-of-the-rtc-wake-up-feature

    示例序列:应用板->从 SoC 断电信号-> PMIC 禁用电源轨->从 RTC 生成中断(使用 PMIC 进行内置)-> PMIC 启用电源轨。

    *旁路模式:当 Mindgrove 应用程序板断电时,它需要打开(唤醒)主板与外部开关(例如:触摸显示屏或按钮)

    序列:应用板-> 来自 SoC 的断电信号-> PMIC 禁用电源轨->通过 按钮(外部一)生成中断-> PMIC 启用电源轨。

    [/报价]

    这可以通过一系列不同的触发器来实现、但最重要的问题是安全功能的预期、以及前置稳压器是否会在此旁路模式期间关闭。 任何唤醒操作都会预期稳压器已启动并处于已知正常状态、否则上电都会遇到错误、否则这是可能的。

    此致、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:
    您能否在 IST 中分享下一工作日的会议链接? 为了便于您参考、我的可用时间为 IST 上午10:00至晚上7:00、IST 晚上9:00至晚上10:20。 我还有几个问题需要澄清有关手册(用户指南和 GUI 用户指南)和开发板实施的问题。

    另外、您能否分享一个示例计划来帮助我更轻松地理解它?

    谢谢、

    Ismail P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    您是否有当地的 TI 现场应用或销售联系人? 在您谈论的时候,他们可能会更有可用性,并且如果您想要更深入地了解您的申请/开发的详细信息,可以用比公共论坛更私人的形式与您交谈。  

    此致、

    Katie