This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4812-Q1:CS2-引脚和 G 引脚的配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4812-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507123/tps4812-q1-configuration-of-cs2--pin-and-g-pin

器件型号:TPS4812-Q1

工具/软件:

您好的团队、

客户想知道是否不使用 TPS4812-Q1的旁路电路、CS2-引脚和 G 引脚是否可以悬空? 谢谢。

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高灰、  

    G 可以保持悬空、但 CS2-必须连接到 RSNS 之后的 DRN 和 VBATT。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    明白。 感谢您的答复。 我将再发布一个 e2e 来进行原理图审阅。

    此致

    灰色