This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:无论反馈配置如何、升压控制器赢得't OUTPUT 高于11.9V

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506966/tps61378-q1-boost-controller-won-t-output-above-11-9v-regardless-of-feedback-config

器件型号:TPS61378-Q1

工具/软件:

您好:

我正在使用 TPS613785、并尝试通过3.8V 的电池输入实现~13V 的输出。  无论反馈电阻器配置如何、输出端只有11.9V。  我能够将其调整为低于11.9V 的值(使用数据表中的公式 P18、公式4)、但即使如此、它似乎也无法像我预期的那样跟踪编程的电压。  负载轻到500mA。  这里有原理图截图、有什么明显的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS613785是固定电压版本、由于 数据表 P18、Eq 4而无法进行编程。

    请更改为 TPS61378并试用。

    此外、我不确定输入电压范围。

    当输入为3、3V 时、输出为13V、电流为500mA、

    输入峰值电流达到2.7A、电流限制似乎不够。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fergus!  我完全误解了这张表。