请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61378-Q1 工具/软件:
您好:
我正在使用 TPS613785、并尝试通过3.8V 的电池输入实现~13V 的输出。 无论反馈电阻器配置如何、输出端只有11.9V。 我能够将其调整为低于11.9V 的值(使用数据表中的公式 P18、公式4)、但即使如此、它似乎也无法像我预期的那样跟踪编程的电压。 负载轻到500mA。 这里有原理图截图、有什么明显的吗?