This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:在定制设计中无法与芯片通信。

Guru**** 2680585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493741/tps63810-cannot-communicate-with-the-chip-in-custom-design

器件型号:TPS63810
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TECDRV

工具/软件:

我想用这个转换器来控制 TEC 模块。 使用 连接到 ESP32的 BOOSTXL-TECDRV、我没有遇到任何麻烦。

然后、我设计了一个集成了 TPS63810的定制板、但使用此板时、我甚至无法在 i2c 总线上看到器件。 同一总线上有另一个不同的器件、我 可以看到没有问题、如果我将 BoosterPack 连接到同一总线、我可以看到它、但我无法看到定制电路板上有这个器件。 我在这里附加了原理图和 PCB 布局、它们主要基于 BoosterPack 的设计、但出于某种原因、并不起作用。 我在 I2C 总线上看不到器件且 Vout=Vin 且 Vin=3.3V。

PCB

我测试了2块独立的板、相同的东西。 我必须在某处犯了一个错误,但我看不到。 有人看到什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的定制电路板中是否有用于 I2C 的上拉电阻器?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好陶、感谢您的答复。  

    SDA 和 SCL 都有一个连接至3.3V 的2.2k Ω 上拉电阻。 同一电路板在同一 i2c 总线上有一个数字电位器、这一个可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、那么在故障通信中您是否有 SCL 和 SDA 的波形?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我扫描地址 { 0x20, 0x21, 0x2E, 0x75 }时发生的情况。 0x2E 响应(这是总线上的另一个 I2C 器件)、但从0x75不响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefanos:

    您是否尝试过扫描地址 OX75、但未逐个扫描地址? 恐怕我不是这个问题的专家。 很抱歉。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、确实存在制造问题、导致该芯片在该批次的所有主板上焊接不良。 更换芯片后、电路板可以正常工作。 感谢您的帮助。