Other Parts Discussed in Thread: TPS63810
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TECDRV、
工具/软件:
我想用这个转换器来控制 TEC 模块。 使用 连接到 ESP32的 BOOSTXL-TECDRV、我没有遇到任何麻烦。
然后、我设计了一个集成了 TPS63810的定制板、但使用此板时、我甚至无法在 i2c 总线上看到器件。 同一总线上有另一个不同的器件、我 可以看到没有问题、如果我将 BoosterPack 连接到同一总线、我可以看到它、但我无法看到定制电路板上有这个器件。 我在这里附加了原理图和 PCB 布局、它们主要基于 BoosterPack 的设计、但出于某种原因、并不起作用。 我在 I2C 总线上看不到器件且 Vout=Vin 且 Vin=3.3V。


我测试了2块独立的板、相同的东西。 我必须在某处犯了一个错误,但我看不到。 有人看到什么问题吗?