This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:I_OCP 电流限制时间响应不正确。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505680/tps1641-i_ocp-current-limit-time-response-uncorrectly

器件型号:TPS1641

工具/软件:

大家好、亲爱的工程师、我最近遇到了这个问题、我使用 TPS16413作为数据收集器 应用中的限流电源开关。 当 TPS16413的输出 通过470uF ECAP 连接到1A 电阻负载或电阻器负载时、该器件工作正常。  但是、当我的数据收集器连接到40个设备时、如果有直流/直流降压电路、则 电源开关无法正常工作。 我已经尝试将 C4 (C_IDLY)的值从1nF 调整为10nF、延时时间始终为1.38ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:计算表中 C5/C4的引用被反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Weikang、

    您正在测试突出显示的条件。  

    在电流限制期间、器件会耗散(VIN–VOUT)×IOUT 的功率、并且器件会发热。 如果器件的结温达到热关断温度(TTSD)、器件将关断内部 FET。

    由于 TSD 器件在 TLIM_Dur 之前锁存

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 PMOS 而不是 TPS16413时、我刚刚测试了上电状态。  峰值浪涌电流在500us 内上升至近16A、并在5ms 内衰减至100mA。 在这种情况下、我是否可以应用任何解决方案或电感器部件? 上电浪涌非常大、稳流为峰值的1/100至1/10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SON 器件的直流/直流电源连接到数据收集器、能够在启动期间灌入巨大电流。 这些器件意味着一个没有软启动功能的旧式直流/直流降压 IC。 数据收集器必须处理这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伟康、

    是16A 浪涌电流还是一些浪涌测试?

    请澄清。

    您可以使用 TPS1641的/FLT 引脚作为 PGOOD 引脚、以启用直流/直流转换器。  

    我不清楚测试案例。 16A 源于 PFET 吗?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我处理了2个测试用例。 案例1:TPS16413作为负载开关;案例2:P-MOSFET +可复位保险丝作为负载 开关。 在这两种情况下、我使用了相同的负载:40个器件、这意味着直流/直流转换器作为降压电源。 在第1种情况下、电流和输出电压无法斜升、因为  如您所述、TPS16413会由于过热而关断。 40个器件(40个器件表示40个直流/直流)通过长电源线连接到 TPS16413的输出端。 我无法将 FLT 引脚连接到控制直流/直流转换器的 EN。 在第2种情况中、电流在500us 内斜升至16A 、因为可复位保险丝在如此短的时间内没有被篡改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伟康、

    TPS16413在这里表现良好。

    您是否担心 TPS16413达到 TSD? 这不是问题。 电流限制的作用。

    谢谢  

    Amrit