工具/软件:
大家好、亲爱的工程师、我最近遇到了这个问题、我使用 TPS16413作为数据收集器 应用中的限流电源开关。 当 TPS16413的输出 通过470uF ECAP 连接到1A 电阻负载或电阻器负载时、该器件工作正常。 但是、当我的数据收集器连接到40个设备时、如果有直流/直流降压电路、则 电源开关无法正常工作。 我已经尝试将 C4 (C_IDLY)的值从1nF 调整为10nF、延时时间始终为1.38ms。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、亲爱的工程师、我最近遇到了这个问题、我使用 TPS16413作为数据收集器 应用中的限流电源开关。 当 TPS16413的输出 通过470uF ECAP 连接到1A 电阻负载或电阻器负载时、该器件工作正常。 但是、当我的数据收集器连接到40个设备时、如果有直流/直流降压电路、则 电源开关无法正常工作。 我已经尝试将 C4 (C_IDLY)的值从1nF 调整为10nF、延时时间始终为1.38ms。


我处理了2个测试用例。 案例1:TPS16413作为负载开关;案例2:P-MOSFET +可复位保险丝作为负载 开关。 在这两种情况下、我使用了相同的负载:40个器件、这意味着直流/直流转换器作为降压电源。 在第1种情况下、电流和输出电压无法斜升、因为 如您所述、TPS16413会由于过热而关断。 40个器件(40个器件表示40个直流/直流)通过长电源线连接到 TPS16413的输出端。 我无法将 FLT 引脚连接到控制直流/直流转换器的 EN。 在第2种情况中、电流在500us 内斜升至16A 、因为可复位保险丝在如此短的时间内没有被篡改。