This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:关于 ILIM

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506651/tps22950-regarding-ilim

器件型号:TPS22950

工具/软件:

您好的团队、

我的客户考虑将1.8kΩ 电阻器连接到 ILIM 引脚以实现628mA 的典型过流检测。

根据数据表公式(1)、ILIM_PEAK 预计约为0.755A。

RILIM 是否有 RILIM = 1.8kΩ 的测量数据? 如果您有最小值、典型值和最大值、如果您能提供它们、我将不胜感激。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    我们没有最小/最大电流限制变化计算器。  

    这种差异有很多因素、包括工艺差异。 因此、请参阅给定特定 RILM 的以下 ILIM 范围、作为系统预期变化量的参考。  

    对于 RILIM=1.8K Ω、您可以考虑+-24%

    此致、  

    Amrit