请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22950 工具/软件:
您好的团队、
我的客户考虑将1.8kΩ 电阻器连接到 ILIM 引脚以实现628mA 的典型过流检测。
根据数据表公式(1)、ILIM_PEAK 预计约为0.755A。
RILIM 是否有 RILIM = 1.8kΩ 的测量数据? 如果您有最小值、典型值和最大值、如果您能提供它们、我将不胜感激。
此致、
Kyohei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我的客户考虑将1.8kΩ 电阻器连接到 ILIM 引脚以实现628mA 的典型过流检测。
根据数据表公式(1)、ILIM_PEAK 预计约为0.755A。
RILIM 是否有 RILIM = 1.8kΩ 的测量数据? 如果您有最小值、典型值和最大值、如果您能提供它们、我将不胜感激。
此致、
Kyohei