主题中讨论的其他器件: LMG3622、 Strike
工具/软件:
您好:
我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了我的客户对 UCC28782BDLRTWR 的一些咨询。
(问题1)
这是一个有关 FLT 引脚保护运行的问题。
在整个负载范围内、需要闭锁以防止输出过压等
我考虑了一种配置、在该配置中、FLT 引脚由光耦合器信号下拉。
然而、在电路板评估期间、当使用开关下拉时、如所示的图 1、只能在 AAM 模式下实现闭锁。
其他模式正常运行。
该操作是否正确?
此外、如果无法使用 FLT 引脚、我会考虑一种电路配置、其中 CS 引脚从 REF 上拉、如附图所示。 2.这是正常的吗?
如果有任何建议或注意事项、我将不胜感激。
(问题2)
根据输入电压和负载电流值、有些区域的工作波形不稳定。
这种现象在高输入电压或轻负载条件下尤其明显。
随附了100V 和240V 输入电压以及7A 和12A 负载电流的波形。
看看蓝光的 Trans pri。 此外、请告知我们 ZVS 是否正常工作。
您能告诉我什么原因导致操作变得不稳定、有什么解决方案吗?
此致、