请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-2 工具/软件:
您好电源专家:
我想使用 LM5050-2来驱动5个并联 MOSFET、器件型号为 IPB017N10N5LF。
输出电压为48V。 我想知道我们是否需要添加栅极驱动器。 谢谢!
LM5050-2门功能
MOSFET 栅极电荷

谢谢
祝您一切顺利、
Colin Huang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.