请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61096A 主题中讨论的其他器件: LM5155
工具/软件:
我正在处理一个工程、该工程需要设计一个升压转换器、可将电压从30V 升压到150V (直流)、输出电流为1A。 考虑到效率损耗、我计划输入电流约为1.2A。
我在应用手册中使用了遇到了一个基准电路 TPS61096A IC、但似乎此 IC 在150V 下可能不支持高达1A 的所需输出电流。
任何人都可以为该应用推荐合适的直流/直流升压转换器 IC 吗? 理想情况下、我希望看到一个参考设计或评估模块能够帮助加快开发过程。
提前感谢您的建议!