This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:我努力设计具有1A 电流输出的30V 至150V 升压转换器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506356/tps61096a-i-am-struggling-to-design-30v-to-150v-boost-converter-with-1a-current-output

器件型号:TPS61096A
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具/软件:

我正在处理一个工程、该工程需要设计一个升压转换器、可将电压从30V 升压到150V (直流)、输出电流为1A。 考虑到效率损耗、我计划输入电流约为1.2A。

我在应用手册中使用了遇到了一个基准电路 TPS61096A IC、但似乎此 IC 在150V 下可能不支持高达1A 的所需输出电流。

任何人都可以为该应用推荐合适的直流/直流升压转换器 IC 吗? 理想情况下、我希望看到一个参考设计或评估模块能够帮助加快开发过程。

提前感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:

    我认为此参考设计可以为您提供帮助。

    PMP21781参考设计| 德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    但该参考设计支持高达85mA 的电流、但我需要1A 的电流。 我是否可以更改此设计中的任何元件以支持1A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以获取您提到的该参考设计的 Altium Design 文件吗?  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该设计使用 LM5155。 您可以提出一个新问题。