工具/软件:
TI 大家好:我想完全努力让 bq76942投入运行。 在 EVM 上、我设置了所有寄存器、验证了正常运行 并对监视器 IC 进行了编程。 我将器件替换为 EVM 的编程器件、 但无法让显示器唤醒或退出关断模式。 我是一个失败者! 这是我的原理图。

我需要一些专家的帮助。
谢谢!
Bill
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Bill、
快速浏览原理图时、我注意到 TS2引脚上有热敏电阻。 如果器件要进入 SHUTDOWN 模式、则 TS2引脚应保持悬空、否则当您尝试进入 SHUTDOWN 模式时、它将卡在软关断状态。 这可能是正在发生的事情。 您是否考虑遵循以下常见问题解答、看看这是否可能符合您的预期?
1. 关断模式常见问题解答
2.软关断常见问题
此致、
Alexis
你好 Alexis:我按照你的链接,发现我没有关机,因为 Reg18是在1.8V。 再深入探究、我发现 RST 上缺少一个下拉电阻器。 现在、我能够让监控器激活充电和放电 FET。 但 FET 仅 在充电模式下导通。 我无法让监控器在放电模式下打开 FET。
该监控器 IC 安装在 EVM 上时工作正常。 实际上、在 EVM 上时、我注意到在我加载 GG 文件后两个 FET 就导通了。
你好 Alexis:我按照你的链接,发现我没有关机,因为 Reg18是在1.8V。 再深入探究、我发现 RST 上缺少一个下拉电阻器。 现在、我能够让监控器激活充电和放电 FET。 但 FET 仅 在充电模式下导通。 我无法让监控器在放电模式下打开 FET。
该监控器 IC 安装在 EVM 上时工作正常。 实际上、在 EVM 上时、我注意到在我加载 GG 文件后两个 FET 就导通了。