This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:如何在 BQ76942上唤醒或从关断模式启动?

Guru**** 2347770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506505/bq76942-how-do-i-wake-up-or-bring-out-of-shutdown-on-a-bq76942

器件型号:BQ76942

工具/软件:

TI 大家好:我想完全努力让 bq76942投入运行。 在 EVM 上、我设置了所有寄存器、验证了正常运行 并对监视器 IC 进行了编程。 我将器件替换为 EVM 的编程器件、 但无法让显示器唤醒或退出关断模式。 我是一个失败者! 这是我的原理图。

   

我需要一些专家的帮助。  

谢谢!

Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    快速浏览原理图时、我注意到 TS2引脚上有热敏电阻。 如果器件要进入 SHUTDOWN 模式、则 TS2引脚应保持悬空、否则当您尝试进入 SHUTDOWN 模式时、它将卡在软关断状态。 这可能是正在发生的事情。 您是否考虑遵循以下常见问题解答、看看这是否可能符合您的预期?

    1. 关断模式常见问题解答
     2.软关断常见问题

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexi:

    我已尝试移除 TS2并使其悬空、以尝试避免关断。 但监控器的行为仍然类似于处于关断或睡眠状态。 与 EVM 一样、TS2上是否需要"Wake"按钮?  我很好奇、我的设计是否在连接时无法退出关断或睡眠模式。 我只是看不到它! 我几乎所有的设计都遵循了 EVM。  

    我将按照常见问题解答查找答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    如果您可以将 TS2拉至低电平、它也应该能唤醒器件。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alexis:我按照你的链接,发现我没有关机,因为 Reg18是在1.8V。  再深入探究、我发现 RST 上缺少一个下拉电阻器。 现在、我能够让监控器激活充电和放电 FET。 但 FET 仅 在充电模式下导通。 我无法让监控器在放电模式下打开 FET。  

    该监控器 IC 安装在 EVM 上时工作正常。 实际上、在 EVM 上时、我注意到在我加载 GG 文件后两个 FET 就导通了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alexis:我按照你的链接,发现我没有关机,因为 Reg18是在1.8V。  再深入探究、我发现 RST 上缺少一个下拉电阻器。 现在、我能够让监控器激活充电和放电 FET。 但 FET 仅 在充电模式下导通。 我无法让监控器在放电模式下打开 FET。  

    该监控器 IC 安装在 EVM 上时工作正常。 实际上、在 EVM 上时、我注意到在我加载 GG 文件后两个 FET 就导通了。