Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14, TPS7A7001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A14 主题: TPS7A7001中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
数据表中列出的 TPS7A14系列具有0.5V 至2.0V (以25mV 为增量)的固定输出选项、但0.5V 输出选项尚未发布。
TPS7A1405DRVR 何时发布?
此致、
Kyohei