This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:TPS7A1405DRVR 何时发布?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14, TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506636/tps7a14-when-will-the-tps7a1405drvr-be-released

器件型号:TPS7A14
主题: TPS7A7001中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

数据表中列出的 TPS7A14系列具有0.5V 至2.0V (以25mV 为增量)的固定输出选项、但0.5V 输出选项尚未发布。

TPS7A1405DRVR 何时发布?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    TPS7A14的0.5V 目前未计划发布。 但是、我可以帮助您找到一个适合您的替代方案。 这里的系统要求是什么? 输入电压是多少?

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    感谢您的答复。

    规格:

    • 输入电压:  最好是1V 输入
    • 输出电压:  0.5V
    • 输出电流:  最大1A
    • 当前使用的产品:  NCP139AFCTC05 (半自动)
    • 其他必需的特性:
      • 通用保护特性(OCP、OVP 等)
      • 使能引脚(如果可能)
      • 检测引脚(FB 引脚)(如果可能)
      • 用于输出电容器的陶瓷电容器
      • 对负载波动具有很强的抵抗力

    目前、我们正在提出 TPS7A7001、但如果还有其他符合规范的低成本产品、请告知我们。

    此外、当我们提出 TPS7A7001时、客户指出 HP 网站上有一个新版本、并对 TPS7A7001是否将变为 EOL (生命周期结束)表示担忧。 请同时确认这一点。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    目前、TPS7A7001似乎是0.5V 输出的最接近的替代方案 、最小输入电压略高。 此器件没有 EOL 计划。  

    此致、

    Andres