工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我希望您做得好。 当我的电路工作时、充电器工作正常、但电池突然停止充电。 无论电池是否已连接、STAT2 LED 都始终亮起、但在未连接电池时它应闪烁。 未连接电池时、VBAT 电压为0.47V、在按下 TS/MR 引脚按钮且 STAT1 LED 未亮起时变为零。
请就此问题提供即时支持。
我期待着再次听到。
此致、
Ahmed Ali
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我希望您做得好。 当我的电路工作时、充电器工作正常、但电池突然停止充电。 无论电池是否已连接、STAT2 LED 都始终亮起、但在未连接电池时它应闪烁。 未连接电池时、VBAT 电压为0.47V、在按下 TS/MR 引脚按钮且 STAT1 LED 未亮起时变为零。
请就此问题提供即时支持。
我期待着再次听到。
此致、
Ahmed Ali
您好、Ahmed、
感谢您的联系。
以下是器件的预期行为:
当未连接电池时、可能会由于 VINDPM、DPPM 或热调节激活而禁用充电终止(请参阅 BQ25185数据表的第8.1.1.5节)。 在这种情况下、当终止被禁用时、VBAT 将保持在 VBATREG、器件状态引脚将报告正在正常充电(STAT1 =高电平、STAT2 =低电平)、这 与您观察到的行为似乎一致。
为了帮助确认这一点、您能否在电池断开连接或充电期间出现问题时提供 VBAT、VSYS、VIN 和 ISYS 的波形(尽可能多)? 如果您能阐明何时看到 VBAT = 0.47V 以及预期的系统负载、那么这也会很有帮助。
此致、
Alec
尊敬的 Alec Lehman:
请查看电池未连接到充电器时随附的图像:
1. VIN 
2. VSYS 
3. VBAT 
5、未连接电池时的电路: 
当电池连接到充电器时:
1.蓄电池断路电压 
2.连接电池时的 VIN 
3、连接电池时为 VSYS 
4.连接电池时的 VBAT 
请注意、我的示波器具有100mV 至200mV 的失调电压(故障)。 我根据 VSYS 上的300mA 负载捕获了这些波形。 我没有电流探头、因此无法捕获电流波形。
我期待尽快收到您的回复。
此致、
Ahmed Ali
尊敬的 Ahmed:
感谢您分享这些捕获内容。
当存在 VIN 时、VSYS 预计为4.5V。 在第二个捕获中、 看起来像 VSYS=5V。
您能否说明这些捕获是否是在问题发生时进行的? 根据您分享的内容、充电器似乎并不处于 VINDPM 或 DPPM 状态、因此器件可能进入热调节状态。
您的输入电压和配置的充电电流是多少? 300mA 是您的典型系统负载吗?
此致、
Alec
很抱歉在这一问题上插入、但我遇到了 BQ25185DLHR 似乎存在的相同问题-它拒绝为电池充电。 我将 ILIM/VSET 配置为100k (ILIM1100、Vbatreg=4.1V、Vlowv=3.0V)、充电电流设置为59mA (5k1)。 TSMR 到 GND 有10k Ω 电阻。 器件不会为电池充电、在未连接电池的情况下、VBAT 为0且平稳、VSYS 按预期工作(显示了连接电池且 VIN 断开时的电池电压、显示了连接 VIN 时的~4.5-4.7V 平坦值)。 CE 短接至 GND。
尊敬的 Ahmed:
根据原理图中的 R15 = 13k、ILIM 设置为1100mA、 VBATREG 为4.2V 且 VLOWV 为3.0V。
您能 说明一下所看到的内容吗? 听起来可能有两个问题:
1、电池因某种原因停止充电,当时 STAT2为低电平, STAT1为高电平(表示"正在正常充电")。
2.当 STAT1和 STAT2变为低电平时、测得的 VBAT 为4.144V。 你是说他们高了吗? 指示"充电完成、充电器处于睡眠模式或充电禁用"。
此致、
Alec
尊敬的 Alec:
我们要讨论的第一个问题是、一个电路板上的电池无法充电。
在第二个和第三个 PCBA 上、发生了以下事件:
"当我的电池即将 充电时、也请告知我。 我观察到 VBAT=4.144V 且 STAT1和 STAT2引脚变为低电平。 虽然负载不受干扰、但它仍然处于这种状态、我通过移除 Vin 并重新插入它来移除它。"
请注意、当 STAT1和 STAT2变为低电平时、LED 会亮起、因为这些引脚是开漏引脚。
这两个问题需要解决。 我期待着再次听到。
此致、
Ahmed Ali
尊敬的 Ahmed:
感谢您的澄清。 听起来第一个 PCBA 的问题是电池未在充电、而其他两个 PCBA 上的 STAT1和 STAT2变为低电平并保持低电平、直到切换 VIN。
对于第一台 PCBA:
电池未充电时、STAT1和 STAT2显示的内容是什么? 您提到的情况是否是这样:STAT2始终为低电平、STAT1为高电平(表示正在进行正常充电)、但电池实际上并未充电?
对于其他两个 PCBA:
请参阅 BQ25185数据表中的表8-2。 BATLOW 和 STAT2 =低电平表示不可恢复或锁存故障(ILIM/ISET 引脚短路、BATOCP 或充电安全计时器到期) STAT1=。 这些故障可通过以下方式清除:
这似乎与您在其他两个电路板上看到的结果一致。
此致、
Alec