This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:电池未充电、STAT2 LED 始终开启

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507572/bq25185-battery-not-charging-stat2-led-always-on

器件型号:BQ25185

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望您做得好。 当我的电路工作时、充电器工作正常、但电池突然停止充电。 无论电池是否已连接、STAT2 LED 都始终亮起、但在未连接电池时它应闪烁。 未连接电池时、VBAT 电压为0.47V、在按下 TS/MR 引脚按钮且 STAT1 LED 未亮起时变为零。
请就此问题提供即时支持。

我期待着再次听到。

此致、
Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您的联系。

    以下是器件的预期行为:

    • 当电池断开连接时、随着 BAT 引脚上的电容器充电和放电、STAT1将为高电平(LED1关断)、STAT2将在高电平和低电平之间切换(LED2闪烁)(请参阅 BQ25185数据表的图9-2、了解未连接电池时的 VBAT 波形示例)。 这会导致器件在报告充电正在进行和充电完成之间切换。
    • 按下 TS/MR 引脚上的按钮时、VBAT 会变为0V、STAT1为低电平(LED1亮起)、STAT2为高电平(LED2熄灭)。

    当未连接电池时、可能会由于 VINDPM、DPPM 或热调节激活而禁用充电终止(请参阅 BQ25185数据表的第8.1.1.5节)。 在这种情况下、当终止被禁用时、VBAT 将保持在 VBATREG、器件状态引脚将报告正在正常充电(STAT1 =高电平、STAT2 =低电平)、这 与您观察到的行为似乎一致。

    为了帮助确认这一点、您能否在电池断开连接或充电期间出现问题时提供 VBAT、VSYS、VIN 和 ISYS 的波形(尽可能多)? 如果您能阐明何时看到 VBAT = 0.47V 以及预期的系统负载、那么这也会很有帮助。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec Lehman:

    请查看电池未连接到充电器时随附的图像:

    1. VIN

    2. VSYS

    3. VBAT

    5、未连接电池时的电路:

    当电池连接到充电器时:

    1.蓄电池断路电压

    2.连接电池时的 VIN

    3、连接电池时为 VSYS

    4.连接电池时的 VBAT


    请注意、我的示波器具有100mV 至200mV 的失调电压(故障)。 我根据 VSYS 上的300mA 负载捕获了这些波形。 我没有电流探头、因此无法捕获电流波形。

    我期待尽快收到您的回复。

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    感谢您分享这些捕获内容。

    当存在 VIN 时、VSYS 预计为4.5V。 在第二个捕获中、 看起来像 VSYS=5V。

    您能否说明这些捕获是否是在问题发生时进行的? 根据您分享的内容、充电器似乎并不处于 VINDPM 或 DPPM 状态、因此器件可能进入热调节状态。

    您的输入电压和配置的充电电流是多少? 300mA 是您的典型系统负载吗?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    是的、这些是在问题发生时获取的、并且此问题永久出现。
    输入电压= 5V、充电电流= 300mA  

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉在这一问题上插入、但我遇到了 BQ25185DLHR 似乎存在的相同问题-它拒绝为电池充电。 我将 ILIM/VSET 配置为100k (ILIM1100、Vbatreg=4.1V、Vlowv=3.0V)、充电电流设置为59mA (5k1)。 TSMR 到 GND 有10k Ω 电阻。 器件不会为电池充电、在未连接电池的情况下、VBAT 为0且平稳、VSYS 按预期工作(显示了连接电池且 VIN 断开时的电池电压、显示了连接 VIN 时的~4.5-4.7V 平坦值)。 CE 短接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上从来不介意、我只是发现了焊接缺陷、因此 TSMR 没有被正确拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以确认一切都能为我正确工作、如果我使 TSMR 悬空、我可以完全重现 Ahmed Ali 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kliment:

    感谢大家的参与。 我真的很感激!

    如果 TS/MR 引脚未用于 NTC 监控并且未通过10k 连接到 GND、则其电压将超出正常的电池温度范围、从而暂停充电。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    是否使用 TS/MR 引脚进行 NTC 监控? 如果没有、您能否确认它是否通过10k 电阻器连接到 GND?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:
    是的、我已通过10k 将其连接到 GND。

    请查找随附的原理图以供参考。

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:
    当我的电池即将 充电时、也请告知我。 我观察到 VBAT=4.144V 且 STAT1和 STAT2引脚变为低电平。 虽然负载不受干扰、但它仍然处于这种状态、我通过移除并重新插入 Vin 来移除它。

    问题是什么、如何克服?

    请注意、在测试过程中、我在其他两个单独的电路板上观察到了这个情况。

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kliment:

    我已拆焊电阻器并将其替换为新的10k Ω 电阻器、但其行为仍然相同。 问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    根据原理图中的 R15 = 13k、ILIM 设置为1100mA、 VBATREG 为4.2V 且 VLOWV 为3.0V。

    您能 说明一下所看到的内容吗? 听起来可能有两个问题:

    1、电池因某种原因停止充电,当时 STAT2为低电平, STAT1为高电平(表示"正在正常充电")。

    2.当 STAT1和 STAT2变为低电平时、测得的 VBAT 为4.144V。 你是说他们高了吗? 指示"充电完成、充电器处于睡眠模式或充电禁用"。

    此致、
    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我们要讨论的第一个问题是、一个电路板上的电池无法充电。

    在第二个和第三个 PCBA 上、发生了以下事件:
    "当我的电池即将 充电时、也请告知我。 我观察到 VBAT=4.144V 且 STAT1和 STAT2引脚变为低电平。 虽然负载不受干扰、但它仍然处于这种状态、我通过移除 Vin 并重新插入它来移除它。"
    请注意、当 STAT1和 STAT2变为低电平时、LED 会亮起、因为这些引脚是开漏引脚。

    这两个问题需要解决。 我期待着再次听到。

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    感谢您的澄清。 听起来第一个 PCBA 的问题是电池未在充电、而其他两个 PCBA 上的 STAT1和 STAT2变为低电平并保持低电平、直到切换 VIN。

    对于第一台 PCBA:
    电池未充电时、STAT1和 STAT2显示的内容是什么? 您提到的情况是否是这样:STAT2始终为低电平、STAT1为高电平(表示正在进行正常充电)、但电池实际上并未充电?

    对于其他两个 PCBA:
    请参阅 BQ25185数据表中的表8-2。 BATLOW 和 STAT2 =低电平表示不可恢复或锁存故障(ILIM/ISET 引脚短路、BATOCP 或充电安全计时器到期) STAT1=。 这些故障可通过以下方式清除:

    • 充电安全计时器:切换/CE 或输入电源
    • ILIM/ISET 引脚短路:切换/CE 或输入功率
    • BATOCP:切换 VIN

    这似乎与您在其他两个电路板上看到的结果一致。

    此致、

    Alec